This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 您能不能建议使用隔离放大器等任何隔离器

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8873, DRV8874, AMC1200, AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1028732/can-you-suggest-any-isolator-like-isolation-amplifier

主题中讨论的其他器件:DRV8873DRV8874AMC1200AMC1300

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

为了保护 MCU 的安全、我使用 DRV8874和 DRV8873进行电机控制
我希望实现 PWM 隔离
我使用的是光耦合器、但我还想进行电流检测
因此、我想知道如何在保持隔离的同时读取这两个驱动器中的电流
您能不能建议使用隔离放大器等任何隔离器

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    我们有多个隔离式放大器可为您提供帮助: www.ti.com/.../products.html

    您知道当前使用的是哪种光学隔离器吗?  

    您是否知道需要哪种级别的隔离?  

    这些电机控制器的电流输出看起来相当低、大约为6A、因此我建议使用+/-250mV 输入器件之一、例如 AMC1300B 或 AMC1300。 如果不需要增强型隔离且基本隔离已足够、则 AMC1200可能是一个不错的选择。