This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7843:引脚处理、使用 ISOW7843和 ISOW7821的通用布局

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7821, ISOW7843, ISOW7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1028723/isow7843-pin-treatment-to-use-common-layout-for-isow7843-and-isow7821

器件型号:ISOW7843
主题中讨论的其他器件:ISOW7821、 ISOW7741

您好、支持团队、

我的客户正在调查 ISOW7843和 ISOW7821的常见布局。 封装将是相同的、除下一个引脚外的大多数引脚分配都是相同的。 您能告诉我下一个 PIN 的 PIN 处理吗?

引脚# ISOW7821 ISOW7843 PIN 治疗问题
5. 常闭 输出 可以将其设置为打开
6. 常闭 OUTD 可以将其设置为打开
7. EN1 常闭 NC 引脚(ISOW7843)可以在外部施加高电平还是低电平?
10. 常闭 选择 NC 引脚(ISOW7821)可以在外部施加高电平还是低电平?
11. 选择 工业 IND (ISOW7843)是否可以设置为打开?  
12. 常闭 公司 INC (ISOW7843)是否可以设置为打开? 如果不是、NC 引脚(ISOW7821)可以在外部施加高电平还是低电平?

谢谢、

Koji Ikeda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,宜家圣:

    感谢您在 E2E 上发布您的问题!

    NC 引脚没有任何电气连接、因此它们可以保持悬空或从外部连接到高电平/低电平。 请参阅以下内容、了解我的建议。

    引脚# ISOW7821 ISOW7843 PIN 治疗问题 TI 建议
    5. 常闭 输出 可以将其设置为打开 是的、正确的方法是让它们保持打开状态
    6. 常闭 OUTD 可以将其设置为打开 是的、正确的方法是让它们保持打开状态
    7. EN1 常闭 NC 引脚(ISOW7843)可以在外部施加高电平还是低电平? 是的、没有问题
    10. 常闭 选择 NC 引脚(ISOW7821)可以在外部施加高电平还是低电平? 是的、没有问题
    11. 选择 工业 IND (ISOW7843)是否可以设置为打开?   可以保持浮动、也可以应用低电平或高电平。 由于 OUTD 保持浮动、因此对 IND 无影响
    12. 常闭 公司 INC (ISOW7843)是否可以设置为打开? 如果不是、NC 引脚(ISOW7821)可以在外部施加高电平还是低电平? 可以保持浮动、也可以应用低电平或高电平。 由于 OUTA 保持悬空、因此对 INC 没有影响

    此外、我建议在未来的设计中考虑我们的第二代 ISOW7741器件。 有关详细信息、请参阅以下 E2E。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/985520/isow7741-emc-inquiry

    谢谢、

    Dushmantha