This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:ISO1640的仿真模型

Guru**** 2609775 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1028384/iso1640-simulation-model-for-iso1640

器件型号:ISO1640

大家好、

我们计划将 ISO1640器件用于双向开漏 GPIO 信号。

我想使用仿真来仿真器件功能。

请求您共享 ISO1640的仿真模型。

此致、

D. Meenalochini。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  D.Meenalochini、

    感谢您在内部论坛上发帖!  此器件的 IBIS 模型可在 TI.com 产品页面的"设计工具与开发"部分找到、如下所示或通过 此链接:  



    IBIS 模型可用于对 I/O 行为和特征进行建模--我们没有适用于此器件的 PSpice 模型。 如有任何其他问题、请告知我们。


    谢谢、
    Manuel Chavez