This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:ISO3082沿单个方向工作

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO3082

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1026552/iso3082-iso3082-working-in-single-direction

器件型号:ISO3082

您好!

我将 ISO3082DWG4用于 RS485电路。 在该文件中、我们按照如下所示在.dts 文件中定义芯片特性。

之后、当我们在模块和笔记本电脑之间建立连接时、会注意到以下观察结果。

观察结果: 成功建立连接并开始使用我的笔记本电脑(运行终端应用程序)向 RS485模块(运行 cutecom 应用程序)发送数据后、我们能够接收数据、直到模 块向 笔记本电脑发送任何数据。  一旦我们将任何东西从模块发送到笔记本电脑、我们就不会从笔记本电脑接收到任何东西。  此外、在模块到笔记本电脑的任何发送为0V 之前、我们还会改变接地引脚和方向引脚之间的电压、一旦我们发送、方向引脚上就会获得连续3.3V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查我的 DTS 文件配置。

    uart1{(&U)
    pinctrl-names ="default";
    pinctrl-0 =<&PINS_uart1>;
    Linux、在引导时启用 RS485;
    RS485-RTS-DELAY =<0 0>;
    rts-GPIOs =<&pctl 10 GPIO_ACTIVE_HIGH_>;
    状态="正常";
    };

    PINS_uart1:PINS_uart1{
    sppctl、pins =<
    SPPCTL_IOPAD (11、SPPCTL_PCTL_G_PMUX、MUXF_UA1_TX、0)
    SPPCTL_IOPAD (12、SPPCTL_PCTL_G_PMUX、MUXF_UA1_RX、0)
    SPPCTL_IOPAD (10、SPPCTL_PCTL_G_GPIO、0、SPPCTL_PCTL_L_OUT)
    >;
    };

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的技术人员:

    感谢您发帖、欢迎使用 E2E! ISO3082就像物理层中的缓冲器、因此请确保 按照第6.11和6.12节中的数据表规格分别考虑启用 ISO3082驱动器和接收器之间的延迟。

    由于此类通信问题通常与协议相关、 因此 RS-485模块供应商应能够在此处提供必要的支持。 此外、如果有任何后续问题、请联系他们并告知我们。  


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的技术人员:

    但愿你是如此。 您是否能够就此问题与 RS-485模块供应商联系?

    如果有任何更新、请告知我们。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的技术人员:

    希望您能够解决有关 RS-485模块和 ISO3082的这一问题。 由于六天内没有回复、此主题将关闭。 您可以使用此窗口右上角的红色和黄色按钮回复或创建新主题。


    谢谢、
    Manuel Chavez