This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6720:用于 MIPI 信号的数字隔离解决方案

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6720, ISO7821LLS, ISO7821LL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1027616/iso6720-digital-isolated-solution-for-mipi-signal

器件型号:ISO6720
主题中讨论的其他器件: ISO7821LLSISO7821LL

大家好、

我正在 寻找用于牙科应用中 MIPI 信号的数字隔离、到目前为止、ISO6720可能满足这一要求。  

由于 MIPI 信号通过人体、因此需要进行隔离。 但是 、MIPI 中有一个0至1.2V 的 LP 信号 、这不是 CMOS 或 LVDS 信号。

所以、

  • ISO6720是否可以传输 MIPI LP 信号?
  • 请您提供 MIPI 隔离的一些参考设计或建议吗?

谢谢、

Rebecca Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rebecca、

    感谢您的联系。

    MIPI 接口主要是差分接口、因此 ISO6720不能直接用于 MIPI 接口。 我们目前没有隔离器、无需额外的器件即可隔离 MIPI 接口。

    或者、可以使用 MIPI/LVDS 桥接器件并将 MIPI 转换为 LVDS 信号、然后使用 LVDS 隔离器(ISO7821LL)隔离 LVDS 信号。 使用 LVDS 隔离器隔离信号后、可以使用 MIPI/LVDS 桥再次将信号转换为 MIPI。 我在下面分享了 TI 网站的链接、其中列出了所有 MIPI/LVDS 桥接器件。 请注意、ISO7821LL 支持100Mbps 数据速率、而 ISO7821lLS 支持高达150Mbps 的数据速率。 我不太确定这些数据速率是否足够满足客户需求。 如果是、他们可以继续使用这些器件。

    https://www.ti.com/interface/hdmi-displayport-mipi/products.html#p1241=Bridge


    此致、
    Koteshwar Rao