This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1450:选择解决方案

Guru**** 2767785 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1027515/iso1450-select-solution

器件型号:ISO1450

尊敬的团队

 我们是否有 RS-422收发器? 客户的应用程序适用于1PPS 和 ToD (适用于 IEEE 1588)。

请帮您推荐。

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    感谢您的联系。
    RS-485和 RS-422的电气规格非常相似、因此、大多数 TI 隔离式 RS-485收发器已经适合与 RS-422一起使用、如相应数据表中所述。 ISO1450支持 RS-422、您可以继续向客户推荐、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao