This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7731-Q1:将混合 Vcc 与数字隔离器结合使用

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7731-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1025915/iso7731-q1-using-mixed-vcc-with-digital-isolators

器件型号:ISO7731-Q1

您好!  

我想知道如何在使用不同电源电压时计算数字隔离器的最大传播延迟。   

我假设该器件能够在两侧以不同的电压运行。  我用过它、我看到它用过这种方法。  但是、除了特性列中的"2.25V 至5.5V 电平转换"之外、数据表实际上并未给出任何相关的额定值或示例。   

当 VCC1 = VCC2 = 5V、 VCC1 = VCC2 = 3.3V、 且 VCC1 = VCC2 = 2.5V 时、数据表中的所有数据表都会提供传播延迟时间。   

 例如、当 VCC1 = 5V 且 VCC2 = 2.5V 时、情况如何?

谢谢、

Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    感谢您发帖、欢迎使用 E2E! 数字隔离器设计为使用独立的电压电源运行、因此建议将 VCC1和 VCC2连接到不同的电压电平(分别为5V 和2.5V)、如下常见问题解答中所述:



    遗憾 的是、我们的 ISO77xx 产品说明书没有提供开关特性表、用于在给定不同电源电压时(如 VCC1 = 5V 和 VCC2 = 2.5V)、但我们希望这些规格位于 ISO7731-Q1产品说明书中第7.15和7.17节提供的开关特性数据之间。 请使用这些值作为近似值、如果您有任何其他问题、请告知我们。


    尊敬的、
    Manuel Chavez