This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7761:ISO7761FDW 和 AMC3302DWER 是否有替代器件?

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1025682/iso7761-are-there-alternate-parts-for-iso7761fdw-and-amc3302dwer

器件型号:ISO7761

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

 是否有 ISO7761FDW 和 AMC3302DWER 的替代器件?

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    感谢您与我们联系。

    我假设客户正在寻找 ISO7761FDW 的替代器件、因为他们目前在网站上缺货。 我们具有通过汽车认证的相同器件 ISO7761FQDWQ1。 该器件与 ISO7761FDW 完全相同、同时还通过了其他特定于汽车的测试。 因此、ISO7761FQDWQ1应在客户应用中正常工作、不会出现任何问题。 该器件目前的数量非常少、请参阅下面的内容。 您可以请求客户订购此产品。 另请客户单击 ISO7761FDW 页面上的"有空时通知我"按钮、以便在器件可用时收到通知。

    有关 AMC3302DWER 的问题、请在数据转换器论坛上发布您的查询(请参阅以下链接)。

    https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum


    此致、
    Koteshwar Rao