This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7740:数据表7.1中的单通道或四通道总电流消耗?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1025593/iso7740-current-consumption-in-one-channel-or-four-channel-total-current-in-datasheet-7-1

器件型号:ISO7740

您好!

数据表规格中的 ISO7740。  7.1 IO 输出电流显示一个通道或四个通道的总电流 如下所示?  我想知道,非常感谢~  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cooper:

    感谢您发帖到 E2E! 您突出显示的输出电流的绝对最大额定值 IO 是一个每通道规格、它指示了器件在持续损坏之前可由数字隔离器的一个输出提供的最大电流。

    请记住、这是绝对最大额定值、器 件应在其建议的输出电流条件下运行、每个输出为4mA (在某些情况下小于4mA)、以满足预期性能(数据表第7.3节)。 一旦达到/超过绝对最大额定值、可能会发生严重损坏。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。


    谢谢、
    Manuel Chavez