This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:VDE 认证

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1644, ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1025068/iso1640-vde-certification

器件型号:ISO1640
主题中讨论的其他器件:ISO1644

大家好、

我们希望您在以下客户咨询方面提供帮助。

VDE 认证
我在产品的网页(www.ti.com/.../ISO1640 )上看到了 VDE 认证计划。
但我已经下载了网站上提供的文档(DIN VDE V 0884-11:2017-01的基本隔离 VDE 证书(修订版 S))、第6页中显示"ISO164_-D"。 这是否意味着该芯片获得了 VDE 认证?

非确定性数据表:在我们的应用中、我们远不会对您的组件造成压力。 更详细地说、我们的温度范围大幅缩小:最大 amb 温度为65°C、I2C 通信频率为100KHz、远非最大规格。 根据这些非限制性工作条件、您能否确认我们很难发现此芯片的最终数据表无法满足我们的应用要求?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    感谢您发帖到 E2E!  对于采用8引脚"D"封装的 ISO164x 器件、VDE 认证符合 DIN VDE V 0884-11标准。 此认证是最近发布的、我们尚未更新器件数据表以反映证书编号。 TI.com 产品页面中显示的证书是最新的。

    如果在"D"封装中使用 ISO1640、则它也已完全发布、数据表规格完全适用、但标记为"ISO1644"或"DW-16"封装器件的规格除外。 因此、在高达65dC 的温度下使用 ISO1640BD 时无需考虑通信速度为100kHz。

    如果您有其他问题、请告知我们。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    非常感谢您提供此信息。  

    此致、

    Danilo