This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:ICC2电流消耗

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1024789/iso1042-icc2-current-consumption

器件型号:ISO1042

您好!

请告诉我有关 ICC2消耗的信息。 数据表显示如下:

- TXD = 0V、   总线显性、RL = 60 Ω:73.4mA (MAX)
- TXD = VCC1、总线隐性、RL = 60 Ω:4.1mA (MAX)

在常见的用例中、一些节点连接到 CAN 总线线路、然后其中一个节点处于活动状态。 我想处于活动状态的节点消耗的最大电流为73.4mA。 但是、其他未处于活动状态的节点会消耗多少电流? 用户是否应将功耗视为4.1mA? 还是应该将其视为73.4mA、即使节点未处于活动状态?

我想为 ICC2选择电源要求。

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    感谢您的联系。
    当 CAN 节点连接到 CAN 总线时、其电流消耗 ICC2取决于所使用的 CAN 收发器和 CAN 节点的状态(显性、隐性或睡眠)。 如果使用的 CAN 收发器是 ISO1042、则它只有两种状态。 即、显性和隐性以及该节点的电流消耗如数据表中所述以及您所指出的那样。

    当节点未主动传输数据时、它们应处于隐性模式、因此电流 ICC2的最大值应为4.1mA 我希望这能回答你的问题,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao