This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:两个3.3V I2C 域之间通过的反馈电流 I2C

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1640, PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1024318/iso1640-back-feed-current-i2c-passing-between-two-3-3v-i2c-domains

器件型号:ISO1640
主题中讨论的其他器件: PCA9306

在此应用中、使用了两个3.3V 电源域。 I2C 信号需要通过这些域。  

  在 V1和 V2具有相同的源但相差100ms 的应用中、即 V2在 V1之后达到100ms 但两者都具有相同的 GND 的应用中、该部件是否仍能防止反馈电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    感谢您发帖、欢迎使用 E2E! 如果在该应用中不需要完全隔离、则可以将 ISO1640和其他数字隔离器件与共享 GND 连接一起使用、以便使用两个具有相同 GND 基准的单独电源、如您所述。 可以这样使用该器件、并且不会有任何电流从任一电源流向另一个电源、通过 ISO1640也可以配置为电源电压电平不同、如本常见问题解答中所述:



    ISO1640和其他数字隔离器件不应在隔离器件的每一侧共享 GND、信号或 Vcc 连接、以保持 器件的最佳隔离保护、 但是、如上所述、这可以实现、隔离器将防止电流从 Vcc1流向 Vcc2、反之亦然。

    如果您有其他问题、请告知我们。


    尊敬的、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、手动、

    感谢您欢迎我使用 E2E 并提供您的回复! 由于 ISO1640的电源问题、正在考虑使用 PCA9306器件。

     您能否确认 PCA9306器件也将在同一用例中工作?

    谢谢、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    不用客气! PCA9306应该在没有隔离保护的情况下在同一应用中工作、但请通过在 E2E 上咨询支持团队来确认这一点。 ISO1640和 PCA9306的器件封装不同、但只要在 PCB 布局上连接相应的引脚、任一器件仍可正常工作。

    您可以使用此窗口顶部的红色和黄色按钮或以下链接创建新的或相关的主题:
    https://e2e.ti.com/p/addpost?rt=1024318

    请确保将器件型号列为 PCA9306、如果您有任何后续问题、请告知我们。


    谢谢、
    Manuel Chavez