This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1412:ISO1412–模块并行问题

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1024068/iso1412-iso1412-module-parallel-question

器件型号:ISO1412

我们使用的测试如下图所示。 在测试中、仅将系统连接到模块1、测量图正常、但当系统连接到模块1 +模块2时、RX+/RX-看起来非常奇怪(红色标记)。 我是否知道这是正确的? 以及导致该问题的原因。

BR、Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您的联系。

    我假设 TX+/TX-这里是 ISO1412的 Y/Z、RX+/RX-是 ISO1412的 A/B、请确认。
    我还假设您共享的波形是 A/B 差分波形(A 和 B 之间的差值)。

    请务必分享显示所有四个 ISO1412器件及其连接的原理图、以帮助我们查看连接是否正常。 我无法读取波形中的电压和时间刻度、请务必与我们分享分辨率更高的波形、该波形还显示了电压和时间刻度、以便查看和评论波形中是否有任何错误。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao、

    感谢你的帮助。

    主机电路如下面所示。 从器件将移除总线之间的56欧姆电阻。

    我的测试中有两张图片。 第一张图片是 RX+/RX-差分模式信号、这是 I 连接从机模块1后的正常电平。 计算机可以区分消息。 第二张图片显示了我们何时连接从机模块1和从机模块2。 我们发现低电平电压从0V 变为3V。

    问题:

    1、低电平电压是否正确? 为什么要进行此更改?

    2.您是否有适用于1台主机+3从机应用的参考设计? 您可以分享设计原理图吗?

    3.请帮助确保波形在上一帖子中正确或不正确。

    连接到从机模块1:

    连接到从机模块 1 +从模块2:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    感谢您分享原理图、波形和其他附加信息。

    我已经查看了原理图、并看到在主器件的 A/B 和 Y/Z 线路上都使用了56Ω Ω 端接电阻器。 由于器件 ISO1412在全双工模式下使用、并且由于每个传输线路都是单向的、因此仅在接收端需要端接电阻器。例如、 主器件的 A/B 和最远从器件的 A/B 应具有端接电阻器、并且 Y/Z 引脚不应在其引脚上使用任何端接。 请请求客户进行此更改并再次测试。 由于两端都有双56Ω Ω 终端电阻器、ISO1412当前可能会过载

    [引用 userid="205271" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1024068/iso1412-iso1412-module-parallel-question/3786630 #3786630]1. 低电平电压是否正确? 为什么要进行此更改?[/quot]

    先前和现在共享的波形图像的分辨率仍然很低、我无法清楚地准备任何电压或时间刻度。 请务必共享分辨率更高的图像。 如果您无法在此处上传、则还可以向我发送具有更高分辨率图像的电子邮件。

    [引用 userid="205271" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1024068/iso1412-iso1412-module-parallel-question/3786630 #3786630"]2. 您是否有适用于1台主机+ 3台从机应用的参考设计? 您能否共享设计原理图?

    我不相信我们有这样的参考设计、我会检查这一点并再次回来。

    [引用 userid="205271" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1024068/iso1412-iso1412-module-parallel-question/3786630 #3786630]3. 请帮助确保波形在上一帖子中正确或不正确。

    请分享更高分辨率的波形、以便能够查看和评论。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao