This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841A-Q1

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841A-Q1, ISOW7841, ISOW7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1024458/isow7841a-q1

主题中讨论的其他器件:ISOW7841A-Q1ISOW7841ISOW7741

尊敬的 专家

我正在使用 ISOW7841q 开发新产品。

我想知道频率。

首先是直流/直流转换器部件上的开关频率。 (变压器驱动)

第二、 通过下图中的隔离栅的载波信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hichae、

    感谢您与我们联系并关注 ISOW7841A-Q1。 请参阅以下我的输入、

    [引用 userid="46449" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1024458/isow7841a-q1 "首先是直流/直流转换器器件的开关频率。 (变压器驱动器)[/报价]

    ISOW7841A-Q1中的直流/直流转换器以大约60MHz 的频率切换。

    [引用 userid="464499" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1024458/isow7841a-q1 "]第二, 通过下图隔离栅传输载波信号。[/quot]

    用于数据传输的载波信号的频率约为450MHz。

    如果不需要符合汽车标准的器件、而工业级器件就足够了、那么 ISOW 系列的第二代器件 ISOW7741就可以提供明显更好的性能。 请查看下面的 E2E 帖子、了解 ISOW7741和 ISOW7841之间的比较。 谢谢。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/985520/isow7741-emc-inquiry


    此致、
    Koteshwar Rao