This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B-Q1:采用 SN6505B 的 BOM-BOM 设计

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6505B-Q1, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1040395/sn6505b-q1-bom-bom-design-with-sn6505b

器件型号:SN6505B-Q1
主题中讨论的其他器件: SN6505B

各位专家、您好!

我们是否可以知道 SN6505B-Q1是否与具有 Q 级的 SN6505B 完全不同? 我们能否使用这两个器件实现 BOM 到 BOM 设计? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    感谢您的联系。

    是的、您的理解是正确的。 SN6505B-Q1和 SN6505B 是完全相同的器件、SN6505B-Q1根据 AEC-Q100要求进行额外的认证和测试。 因此、两个器件的相同 BOM 将完全相同。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao