This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7021:ISO7021能否在1.8V 电源和3.3V 或5V 电源之间执行逻辑转换?

Guru**** 2609665 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1040286/iso7021-can-the-iso7021-perform-logic-translation-between-a-1-8v-supply-and-a-3-3v-or-5v-supply

器件型号:ISO7021

数据表建议的工作条件表明、如果一侧为1.8V 电源、则另一侧只能介于1.71 -> 1.89V 之间。  

这是否意味着它不能在1.8V 电源和3.3V 电源下工作、或者我是否误解了此表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    感谢您与我们联系并关注 ISO7021。

    数据表确实提供了针对 VCC1和 VCC2相同情况的电气和开关特性规格。 这样做只是为了最大限度地减少由 VCC1和 VCC2产生的排列/组合、否则、这两个是独立电源、为独立接地基准电路供电。 因此、无论其他电源电压如何、VCC1和 VCC2的电源电压都可以在建议的工作电压范围内产生任何电压。 这意味着为一个电源应用1.8V 电压、为另一个电源应用3.3V 或5V 电压绝对不是问题。

    请参阅以下有关同一主题的常见问题解答、这也适用于 ISO7021。 谢谢。

    https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/732656/faq-can-i-power-the-two-sides-of-a-digital-isolator-with-different-voltages


    此致、
    Koteshwar Rao