This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:需要知道生产日期代码

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1040211/iso1050-need-to-know-know-the-date-code

器件型号:ISO1050

我需要知道内部组件的可追溯性的生产日期代码。

我不知道如何解密日期代码。  组件顶部的标记为:

ISO1050

TI CPS7

13k G4。

感谢您在这方面的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leanne、

    感谢您与我们联系!

    第一行中的四个字符表示器件型号。 您可以使用此链接查找 TI 器件型号。

    https://www.ti.com/packaging/docs/partlookup.tsp

    包含标记第二行的四位数代码是唯一的批次跟踪代码、因此 TI 可以更好地跟踪组装批次。

    第三行上的三个字符是(按顺序)装配年份的最后一个数字、即装配月份(1 = 1月、2 = 2月、...、A = 10月、B = 11月、 等)和组装地点。

    ‘G4’表示组件上的 NiPdAu 涂层和使用“绿色”塑封材料。 有关这方面的更多信息、请访问以下链接。

    http://www.ti.com/pdfs/logic/Environmentally_Friendly_Solutions.pdf

    此致、

    Alfred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、对于这个生产日期代码、CPS7、"C"表示12月、最后一位数字"7"表示2017年?  

    附件不会对生产日期代码进行解码、通常 情况下、CofC 报告生产日期代码上的生产日期代码为周和年(WWYY)、例如。 2221.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leanne、

    很抱歉、有一个重复第二行的拼写错误。

    CPS7是 TI 内部批次跟踪代码。

    第三行包括年份和月份信息。 第一个数字是年份、第二个数字是月份、第三个数字是组装地点。

    因此、13K 意味着

    1: 2011或2021

    3:  3月

    K: 组装地点。

    此致、

    Alfred