This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7843:隔离侧输出的未确定状态是否与器件的加电非隔离输出相冲突?

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1039807/isow7843-do-the-undetermined-state-of-outputs-on-isolated-side-conflicts-with-the-powered-up-non-isolated-outputs-of-the-device

器件型号:ISOW7843
主题中讨论的其他器件:ISOW7741

。 如果我们将其中两个非隔离侧连接在一起,但一次仅为一个供电,那么未供电设备的输出(引脚4-6)的“未确定状态”是否会与受电设备的输出冲突? 换言之、在未上电时输出是否为三态、因此仅由受电驱动、或者在 Vcc (引脚1)断开连接时、未上电器件是否允许电流流入/流出其引脚?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    感谢您的联系。

    对于此 E2E 帖子标题中的问题、答案是否定的、隔离侧输出的未确定状态不会与有源非隔离侧输出相冲突。 由于这两个裸片完全独立并由不同的电源供电、因此它们的输出未定状态仅由它们自己的电源电压定义。

    [引用 userid="284559" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1039807/isow7843-do-the-undetermined-state-of-outputs-on-isolated-side-conflicts-with-the-powered-up-non-isolated-outputs-of-the-device ]如果我们将其中两个非隔离侧连接在一起,但一次只能为一个侧供电,则未供电设备的输出(引脚4-6)的“未确定状态”是否会与受电设备的输出冲突? 换言之、未上电时的输出是否为三态、因此仅由受电驱动、或者在 Vcc (引脚1)断开连接时、未上电的器件是否允许电流流入/流出其引脚?[/quot]

    在这里、您将讨论将两个不同器件的输出连接在一起、因此该问题的答案将会有所不同。 由于输出引脚在其电源引脚(VCC 或 VISO)上具有 ESD 旁路二极管、因此在输出引脚外部施加电压可通过 ESD 旁路二极管导通器件。 例如、请参阅下图中的输出原理图。 图中显示了 VISO 侧的输出、VCC 侧输出的原理图也是相同的、因此在下面的图中、考虑使用 VCC 代替 VISO 进行讨论。
    当两个输出连接在一起且其中一个 VCC 为0V 时、一个输出上的高电压(3.3V 或5V)可通过下图所示的 ESD 旁路二极管传递到未供电器件的 VCC。 这会意外地打开未供电的器件、并且输出会相互冲突、从而导致不良行为。

    处理连接两个输出的最佳方法是使用使能引脚来启用或禁用输出、当输出被禁用时、输出将为三态、因此 ESD 旁路也将断开。 遗憾的是、ISOW78xx 没有可用的使能引脚功能、目前仅限于所有数字隔离器和 ISOW7741。 如果客户可以接受 ISOW7741、那么我建议客户使用 ISOW7741、这是一款性能得到显著改善的第二代 ISOW 器件。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao