This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3080:最大重复 RMS 隔离电压/浪涌电压

Guru**** 2693565 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO3080, ISO1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1039072/iso3080-maximum-repetitive-rms-isolation-voltage-surge-voltage

器件型号:ISO3080
主题中讨论的其他器件:ISO1412

大家好、团队、

我的客户想知道最大重复隔离电压的 RMS 值。 它们还需要  1.2/50us 电压浪涌测试下的浪涌电压结果。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach、

    感谢您发帖到 E2E! ISO3080重复隔离电压的 RMS 值为~395V、它没有指定的浪涌隔离电压额定值。 由于 ISO3080是一款较旧的器件、请向我们的客户强烈推荐 ISO1412:它是一款较新的隔离式 RS-485器件、与 ISO3080引脚对引脚兼容、经认证符合更相关的隔离标准、并提供基本和增强型隔离选项。 以下是其隔离等级中的一些:



    如有任何其他问题、请告知我们。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    感谢您令人信服的回复! 我会向客户推荐新器件。

    还有一个问题,ISO1412和 ISO3080之间是否还有其他差异(如果 有比较表)?  然后、我可以更好地说明升级 到客户的过程。 ~~~μ A

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach、

    感谢您考虑向客户推荐新器件。
    根据要求、我将复制下面的比较表、比较 ISO14xx 系列器件与 ISO3080。 我还在下图中列出了 ISO14xx 相对于 ISO308x 器件的主要优势、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Koteshwar、

    感谢您的详细比较! 这对您有很大帮助。