This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOS141-SEP:启用低电压

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1038925/isos141-sep-enable-low-voltage

器件型号:ISOS141-SEP

我将有两个硬件,每个硬件将使用4个隔离器芯片。 两个硬件都位于单独的外壳中以实现冗余。 我需要将一个壳体的3个相等方向输出中的每一个与另一个壳体的3个相等方向输出相连接。 此连接位于外壳外部。 运行模式是仅为一个硬件供电、而另一个硬件关闭。 这意味着我需要通过二极管实现从一个外壳到另一个外壳的快速电源连接(此时看起来可行)、因此我可以保持所有驱动器开启、而无需为其余关闭的硬件供电。 则需要将关断硬件隔离器保持在三态(EN 下拉为低电平)。

 

我想知道是否有显示最大使能 低电压的数据。 如果使用 w 简单的 PNP 双极晶体管(其基极通过基极电阻器(例如1K)连接到 GND)可以保持足够低的电平、那么使用内部2M 上拉电阻和1.9K 串联电阻器是否足以将输出保持在三态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    感谢您的联系。

    建议的最大低输入电压(VIL (max))为其电源电压 VCC 的30%、即0.3*VCC。 如果 VCC = 5V、则 VIL (max)= 1.5V。 如数据表中所述、在使能引脚上施加的电压对于5V 电源小于1.5V 时、可保证将其视为低电平。 因此、将带有1kΩ Ω 基极电阻器的 PNP 连接到 GND 应该能够实现这一目的。 我认为这种做法没有任何问题。

    如果您有任何问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao