This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1410:需要 IBIS 模型详细信息

Guru**** 2693305 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1038379/iso1410-ibis-model-detail-required

器件型号:ISO1410

您好吗、是否有任何人具有此器件型号的 IBIS 模型详细信息链接?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ayush、

    感谢您与我们联系并关注 ISO1410。

    我假设您正在寻找 ISO1410 IBIS 模型的链接、您可以在 ISO1410产品页面的 TI 网站上名为"设计和开发"的部分下找到可下载的 IBIS 模型。 我在下面复制此部分的直接链接、并在下面复制显示其在网站上的位置的屏幕截图。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    感谢您的回复。