This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7340-Q1:绝缘寿命投影数据

Guru**** 2892840 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7740, ISO6740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1038270/iso7340-q1-insulation-lifetime-projection-data

器件型号:ISO7340-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO7740ISO6740

您好!

你好。

我们的客户希望使用 ISO7340FCQDWQ1、但无法找到 该器件的绝缘寿命投影数据。 您能帮我们提供曲线吗?

谢谢、
Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    感谢您发帖到 E2E! ISO73xx 的 TDDB 寿命预测数据如下所示:



    由于 ISO7340属于较旧的产品系列、因此请推荐使用我们较新的器件之一、以实现更可靠的隔离并提高 ISO6740或 ISO7740等电气性能。

    如果您或我们的客户有任何其他问题、请告知我们。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel、

    感谢您提供此信息。

    我们的客户想知道该曲线的温度是多少?

    此致、

    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    该 TDDB 曲线中的数据代表25dC 和150dC 温度的较差情况、但是、25C 和150C 下的 TDDB 曲线彼此非常相似。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。


    尊敬的、
    Manuel Chavez