This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7763:ISO7763FDWR 和 ISO6763FDWR

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6763, ISO7763

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1038442/iso7763-iso7763fdwr-and-iso6763fdwr

器件型号:ISO7763
主题中讨论的其他器件:ISO6763

尊敬的先生:

ISO7763FDWR 和 ISO6763FDWR 的快速问题:

客户想要在  ISO7763FDWR 和 ISO6763FDWR 的引脚7/引脚10上使用4.7K 欧姆的上拉电阻器、 有风险吗?

背景: 客户希望在新项目中进行第二源代码兼容设计、 即 主源代码的使能引脚。

美好的一天!

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您的联系。

    为输入或输出引脚连接一个4.7kΩ Ω 上拉电阻器不是一个问题、包括 ISO7763和 ISO6763的引脚7和10。 因此、客户可以将这些器件作为其设计的第二个来源、而无需担心。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao