This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7741:小负载下的预期效率

Guru**** 2983340 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7741, ISOW7841, SN6501, ISO7741, SN6505B, ISO6741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1038125/isow7741-expected-efficiency-with-small-load

器件型号:ISOW7741
主题中讨论的其他器件: ISOW7841、 SN6501、 ISO7741、 SN6505B、 ISO6741

您好!

我们将 ISOW7741用于电流消耗为5mA 至10mA 的隔离式电路。 我们注意到直流/直流转换器消耗的电流非常高(50mA)。 小负载下的预期效率是多少?  数据表中没有效率曲线。 谢谢。

此致、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您与我们联系并关注 ISOW7741。

    器件处于预发布状态、尚未完全发布。 当器件完全释放且状态变为活动状态时、数据表将使用所有特性曲线进行更新。 同时、您可以使用 ISOW7841效率曲线作为近似值。 如数据表中所述、ISOW7741在最大负载下的效率将略低于 ISOW7841、但在较小负载下、我们期望它们非常相似。 我将复制 ISOW7841效率曲线下的内容供您参考。

    我还想指出、由于器件是在高频(25MHz)下开关、通常情况下、开关损耗会更高一些、而在输出负载电流较低时、这些开关损耗占主导地位、使得效率相对较低。 从上面的曲线可以看出、在10mA 输出负载电流下、效率估计约为20%。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    非常感谢您的回答。

    我想我将 切换到另一种解决方案:SN6501 (3、3V - 10mA 时效率为70%)与 ISO7741相结合。

    此致、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    是的、如果低负载电流效率至关重要、则最好将基于 SN6501或 SN6505B 的解决方案与数字隔离器 ISO7741 (高性能)或 ISO6741 (最佳性能、低成本)配合使用。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao