This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1500:用于总线保护的 ZD

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1038131/iso1500-zd-for-bus-protection

器件型号:ISO1500

大家好、

 

在9.2典型应用中、放置了双向 ZD 以实现总线保护。

能不能推荐 ZD 酒店 ?

 

谢谢、此致、

米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michiaki、

    感谢您的联系。

    RS-485总线上使用的保护二极管是瞬态电压抑制器(TVS)二极管。 用于 RS-485总线保护的最常用 TVS 二极管是 SM712、它专为 RS-485总线保护而设计。 除了 TVS 二极管、我们建议您在 RS-485总线引脚上的器件引脚和 TVS 二极管之间使用10Ω Ω 串联电阻器。 请参阅以下参考设计及其设计指南、了解参考原理图、PCB 布局以及各种保护器件的详细 EMC 测试数据。 谢谢。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-00731


    此致、
    Koteshwar Rao