This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7840:PCB 布局查询

Guru**** 2927100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7840, ISO7841, ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1034779/isow7840-inquiry-of-pcb-layout

器件型号:ISOW7840
主题中讨论的其他器件: ISO7841ISO7741

您好!

我正在考虑使用 ISOW7840和 ISO7841的 PCB 布局。

我确认了 ISO7841数据表的图21。 (PCB 布局的横截面)

数据表建议"保持 ISO7841的自由底部面积"。

为了减小电路板尺寸、我考虑将 ISOW7840和 ISO7841或 ISOW7840安装在此 PCB 上与顶层和底层相同的位置。 (重叠位置)

PCB 的厚度为1.6mm、另一个信号模式不会置于 ISOW7840和 ISO7841的底部。

我想知道 ISOW7840和 ISO7841是否存在相互干扰并导致故障的风险。

此致、

网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高网状网络、

    感谢您的联系。

    [引用 userid="111206" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1034779/isow7840-inquiry-of-pcb-layout "]数据表建议"保留 ISO7841的自由底部区域"。[/quot]

    没错、器件下方的 PCB 需要保持没有任何布线或过孔、以实现完整的器件隔离规格。 这并非 ISO7841所特有、但这是任何隔离器满足所需爬电距离/间隙的要求。 如果隔离或爬电距离/间隙要求较低、则间距可以减小。 这完全取决于应用隔离要求、而不取决于 ISO7841或 ISOW7840。

    [引用 userid="111206" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1034779/isow7840-inquiry-of-pcb-layout ]我正在考虑在此 PCB 上安装 ISOW7840和 ISO7841或 ISOW7840与顶层和底层相同的位置、以减小电路板尺寸。 (重叠位置)[/报价]

    顶部和底部的重叠器件并不是问题、它不一定需要在器件下方进行布线、因此在满足隔离要求方面不会造成任何折衷。

    [报价 userid="111206" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1034779/isow7840-inquiry-of-pcb-layout "]我想知道 ISOW7840和 ISO7841是否存在相互干扰并导致故障的风险。

    在顶部和底部使用 ISOW7840和 ISO7841绝对没有风险、器件将正常工作。 即使器件下方有 PCB 走线或过孔、它仍然不会干扰器件运行、并且两个器件都将正常运行、不会出现任何问题。 布线或过孔仅影响整个系统的爬电距离/间隙距离、这对于应用而言可能很重要、也可能不重要。

    我希望这能回答你的问题,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    感谢你的答复。

    您的回复对我很有帮助。

    此致、

    网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    之后、我检查了 ISO7841的市场库存数量。

    遗憾的是、市场库存数量低于所需数量。

    我正在考虑将 ISO7741作为替代器件。

    我猜我当天提出的问题也适用于 ISO7741。

    请允许我确认您的意见、以防万一。

    此致、

    网状网络

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高网状网络、

    是的、没错。 我在关于 ISO7841的第一次答复中提到的所有内容也适用于 ISO7741。 事实上、这些应用于大多数数字隔离器、因为所有这些器件的主要功能是隔离。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koteshwar、

    感谢你的答复。

    我将使用 ISO7741作为替换器件。

    此致、

    网状网络