This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7220C:搜索 TI 解决方案

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO6720-Q1, ISO6720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1036803/iso7220c-searching-ti-solution

器件型号:ISO7220C
主题中讨论的其他器件:ISO6720-Q1ISO6720

大家好、

我们的 DIN  ISO7220CDR 是一款出色的新器件!

但导致 ISO7220CDR 缺货!

因此、客户正在寻找 ISO7220CDR 的替代产品  

我认为  ISO6720和  ISO6720-Q1可能是一种解决方案、  

请帮助推荐 TI 解决方案 Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    感谢您的联系。

    ISO7220是我们非常旧的隔离器系列之一、我建议使用较新的隔离器系列中的器件。 ISO6720和 ISO6720-Q1是最适合使用的器件、请继续向客户推荐这两种器件。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao