This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7840:施加过压时的行为

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7840, ISO7840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1036685/iso7840-behavior-when-overvoltage-is-applied

器件型号:ISO7840
主题中讨论的其他器件:ISOW7840

您好!

了解隔离器中的故障模式(jajy037)、可以看到 EOS 损坏仅限于高功率裸片。


在连接 GND1和 GND2的情况下使用时、当对 INPin 或 VISOpin 施加150V 电压时、另一个 VCCPin 或 OUTpin 是否受到影响?

请注意、

转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Goto San、

    感谢您的联系。

    我看到您提到的是 VISO 引脚、ISO7840没有任何引脚被命名为 VISO。 我假设您是指 ISOW7840。 以下说明适用于 ISO7840和 ISOW7840。

    当发生 EOS 损坏时、如文档 jajy037所述、损坏将仅限于已施加 EOS 的芯片。 这假定 EOS 电压在器件损坏后立即被移除。 如果电压未被移除、那么 EOS 电压可继续强制高电流进入器件、从而使其升温。 如果器件的温度超过最大额定值(150C)、则整个器件可能会损坏、包括未使用任何 EOS 电压施加的芯片。

    因此、必须确保 EOS 应力不是连续的、并且如果它是连续的、那么进入器件的电流可根据数据表中提供的"安全限值"规格进行限制。 此类电流限制可确保器件温度不超过其额定值(150C)。 无论 GND1和 GND2是连接在一起还是隔离、这都适用。

    我还看到您提到过150V 的 EOS、与器件绝对最大额定值相比、这似乎非常高。 因此、需要进行足够的电流限制、以确保流入器件的电流不超过安全限制值。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao