This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:ISO1640BDR

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1036377/iso1640-iso1640bdr

器件型号:ISO1640

早上好
我们使用的是 I2C 隔离器 ISO1640。
为了简化 PCB、我们在输入端连接了引脚3上的 SDA 信号(SCL1)和引脚2上的 SCL 信号(SDA1)。

发送相同的内容。

这是可行的、还是 SDA 和 SCL 信号必须连接到数据表中指示的引脚?
谢谢你

此致

Maioli Marco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maioli、

    感谢您发帖到 E2E! 可  互换地在 ISO1640 I2C 引脚上连接 SDA 和 SCL 信号线、因为 这两个通道是双向的、并且在器件中功能相同。 ISO1640上的"SDA"和"SCL"引脚名称有助于在 ISO164x 系列器件上保持一致性。

    如果您有其他问题、请告知我们。


    谢谢、
    Manuel Chavez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manuel

    非常感谢

    Marco