This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 封装尺寸

Guru**** 2393615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI2140-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1035870/footprint

主题中讨论的其他器件:TPSI2140-Q1

Hallo 支持团队、

für ó n unseren Kunden müssen wir ein Neues Bauteil von Ihen anlegen。 大苏飞伦 Bauteilgröße Die und Ein Step Modell。
Wichtig wäre eine Zeichnung von Bauteil TPSI2140-Q1
ES soll das 封装 SOIC11DWQ haben

Gruß μ A

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    E2E 仅提供英文版本;请使用英文重新提交您的查询。   

    此致、

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好的支持团队、
    
    我们必须为客户创建新的组件。 我们缺少组件尺寸和步进模型。
    重要的是、组件 TPSI2140-Q1的图纸
    应包含 SOIC11DWQ 封装
    
    、欢迎
    
    Martin 的到来 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    很高兴见到你。 非常感谢您加入 E2E 并发布您的第一个问题!

    在这种情况下、我们可以通过您的 myTI 帐户电子邮件与您联系吗?

    谢谢、

    Alex Triano

    隔离式电源开关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、通过邮件对我来说是可以的