This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1430:Vcc1和 Vcc2

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1036009/iso1430-vcc1-and-vcc2

器件型号:ISO1430

在 ISO1430DW 中、VCC1和 VCC2是否可以提供3.3V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    感谢您发帖、欢迎使用 E2E!

    是的、ISO1430的 Vcc1和 Vcc2引脚均可按其数据表的建议运行条件中指定的3.3V 电压供电:




    尊敬的、
    Manuel Chavez