This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7742-Q1:ISO7742QDBQQ1泄漏电流

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1033645/iso7742-q1-iso7742qdbqq1-leakage-current

器件型号:ISO7742-Q1
主题中讨论的其他器件:ISO7742

尊敬的团队:

您能帮助检查以下的泄漏电流吗?

部件。 否

温度 (直流14V)

泄漏电流

ISO7742QDBQQ1

125C

+25C

- 40C

谢谢你。

BR、Hannah。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hannah、

    感谢您的联系。

    请您澄清一下您正在寻找的泄漏电流是多少?
    您是要在 VCC = 0V 时参考 ICC 吗? 当 VCC = 0V 时、我们还期望 ICC = 0mA。
    您是指 VCC 受电时流入 INx 引脚的电流吗? 数据表中将其指定为10µA μ A 最大值

    请详细说明您的问题、以便我们可以帮助您回答问题。 数据表中已经指定了针对多种测试条件的 ICC1和 ICC2值。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hannah、

    请帮我澄清我在上一个帖子中所寻求的澄清、以便我可以解决您的问题吗? 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hannah、

    我没有收到您关于上述澄清的意见。 我希望客户对 ISO7742器件满意、无需其他澄清。 我将继续并将此帖子标记为已关闭。 如果您仍有其他问题、请创建新的 E2E 帖子。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao