This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1450:与通信级别相关的[RS-485]查询

Guru**** 2510465 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1450, SN65LBC184

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1034398/iso1450-rs-485-inquiries-related-to-communication-level

器件型号:ISO1450
主题中讨论的其他器件: SN65LBC184

大家好、TI 支持团队

以下两个器件供客户用于 RS-485通信。

BCU 侧:ISO1450

PCS 侧:SN65LBC184

在测试过程中、确认了以下症状、我们将与您联系。

在 RS-485通信期间、Tx/Rx 的通信电平不同。

原因可能是什么?

2.没有功能问题,因为通信级别不同。

是否存在问题?

请参阅下面的附加电路和波形、以更好地了解。

如果您有任何与此查询相关的其他问题、请提出申请。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    感谢您联系我们并分享与您的查询相关的详细信息。 请参阅下面的输入内容。

    [引用 userid="468774" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1034398/iso1450-rs-485-inquiries-related-to-communication-level "]

    在 RS-485通信期间、Tx/Rx 的通信电平不同。

    原因可能是什么?

    [/报价]

    不同 RS-485收发器的不同输出电压摆幅是完全正常的、因为不同器件的驱动器规格可能不同。 尽管它们的输出摆幅不同、但它们通常都符合最低 RS-485电气规格。 因此、这不是通信问题。

    [引用 userid="468774" URL"~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1034398/iso1450-rs-485-inquiries-related-to-communication-level "]

    2.没有功能问题,因为通信级别不同。

    是否存在问题?

    [/报价]

    没错、由于客户评估的两个 RS-485收发器都符合 RS-485电气规范、因此预计不会出现通信问题。 两个器件的高/低阈值都接近0V、而输出摆幅大于5Vp-p、与阈值相比、实际电平有足够的裕度、因此预计不会出现通信误差。

    关于要使用的端接电阻器、它应该只在位于 RS-485总线两端的两个 RS-485节点上使用大约120Ω Ω 的电阻器。 请参阅以下两个文档、了解有关 RS-485终端的更多信息、谢谢。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slla070

    https://www.ti.com/lit/pdf/slla272


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Koteshwar

    感谢您的友好回复。

    我还有进一步的询问。

    ISO1450输出电平当前为+-5V (p -p 10V)。

    是否可以将此电平设置为+-2.5V (p-p 5V)?

    请告诉我是否有可能的方法。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    器件中没有用于更改输出电压摆幅的设置、这通常不适用于大多数 RS-485收发器。 主要原因是不需要这样减小电压摆幅。

    电压在通过通信电缆时会下降、因此需要在源极具有更高的电压摆幅。 这不会对输出摆幅较低的任何其他节点造成任何问题、因为它们都仍然与通信兼容、而不会出现任何问题。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao