This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7762:我想使用 ISO7762数字隔离器、但我的要求是2个通道正向和4个通道反向。我是否可以为此使用 IC?如果是、如何使用?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1035560/iso7762-i-want-to-use-iso7762-digital-isolator-but-my-requirement-is-2-channels-forward-and-4-channels-reverse-can-i-use-the-ic-for-this-if-yes-how

器件型号:ISO7762

如何将其 用作 2/4通道数字隔离器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Apoorva:

    感谢您深入了解 TI 数字隔离器并关注它。

    ISO7762在一个方向上有4个通道、在另一个方向上有2个通道。 由于所有通道具有相同的性能规格、并且 VCC1和 VCC2都相同、因此该器件可以放置在系统中、以便根据保留 VCC1和 VCC2的位置将其用作4正向/ 2反向或2F/4R。

    假设系统中有两个名为 MCU1和 MCU2的 MCU、并且您希望在从 MCU1到 MCU2的方向上有2个通道、而在 MCU2到 MCU1的方向上有4个通道。 在这种情况下、应将 ISO7762放置在 MCU1侧、而 VCC1位于 MCU2侧。 这可以在 PCB 中实现、只需在周围交换 MCU、或将 ISO7762旋转180度角即可。 请参阅下图、该图显示了这两种实现方式、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao