This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7310C:ISO7310C VCC1 GND2连接

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7310C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1035010/iso7310c-iso7310c-vcc1-gnd2-connection

器件型号:ISO7310C

尊敬的支持团队。

对于 ISO7310C、VCC1和 GND2采用2根线的封装。
是否需要在 PCB 布局中连接两根导线?

我们正在考虑我们的客户是否可以将其用于更换 ADuM1100。
在 ADuM1100上的两根导线中、一根是可选连接。
https://www.analogue.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADUM1100.pdf


此致、
Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroaki-San、

    感谢您的联系。

    两个 VCC1引脚和两个 GND2引脚在内部相互连接、只连接其中一个即可。 因此、您可以继续使用它们中的任何一个。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rao-San

    感谢您的回答。
    我知道 VCC1和 GND2可通过一根导线连接到 PCB。

    此致、
    Hiroaki Yuyama