This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1450:[ISO1450、ISO1500]有关通信验证方法的查询

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1500, ISO1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1035189/iso1450-iso1450-iso1500-inquiry-about-communication-verification-method

器件型号:ISO1450
主题中讨论的其他器件:ISO1500

大家好、TI 支持团队

客户正在使用 ISO1450、ISO1500产品进行开发。

下面的块是 ISO1450的一个示例块、这两个器件应用于不同的电路板、因此需要单独连接。

未连接时是否可以验证每个器件的通信波形?

如果不可能、如果您认为块的两个部分是每个 Tx/Rx、请告诉我在其中一个部分缺失时如何验证通信波形。

我认为在一开始提到的两个部分中、通信验证将以相同的方式完成、但如果有任何差异、请告诉我。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、mJ:

    感谢您在 E2E 上发布您的问题!

    可以利用失效防护功能检测远端连接(请参阅 ISO1450数据表的10.3.2节)。

    ISO1450和 ISO1500器件具有这种失效防护功能、在 RS-485总线空闲时(即远端发送器未发送信号时)、接收器会输出逻辑高电平信号。 您可以在 RS-485控制器/MCU 中实现计时器、只要接收器输出保持高电平的时间超过超时时间、控制器/MCU 就会声明这是远端发送器未连接。 选择此超时持续时间时、应确保在正常运行期间不会触发超时持续时间;即超时持续时间长于最长的正常运行位周期。

    ISO1450、ISO1500和 SN65HVD184中具有失效防护接收器特性。

    此致、

    Dushmantha