This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7820LL:是否可以交换输入和输出的极性?

Guru**** 2815975 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7820LL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1034666/iso7820ll-is-it-possible-to-swap-polarities-of-inputs-and-outputs

器件型号:ISO7820LL

具有输入和输出 P M M P 会导致连接非常不方便。 是否可以在两侧作为 P M P M 进行连接并使信号正常工作?

此致、

Stuart Borden。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:

    感谢您与我们联系并关注 ISO7820LL。

    INX+和 INX-引脚的设计是相同的、并且是平衡的、因此可以互换使用它们。 但是、由于这不是我们专门测试的结果、我们无法保证100%可靠运行。 我建议您充分评估您正在考虑的方法、如果性能令人满意、则您可以继续使用该方法。 如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将继续并尝试。 它适用于低速系统(48MHz)、因此我不会产生太大的问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stuart:

    感谢您考虑测试器件。

    我想强调的是 INB+和 INB-是可互换的、这样做后、OUTB+和 OUTB-也需要相应地改变。 交换极性时、默认状态也将反转。 即、ISO7820LL 的默认输出状态为高电平、而当输入/输出正极和负极引脚互换时、由于信号反转、默认输出状态将变为低电平。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao