This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1500:短路时的功耗

Guru**** 2537890 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1034464/iso1500-consumption-when-short-circuit

器件型号:ISO1500

尊敬的所有人:

为了设计 VCC2的电源、我要寻找 ISO1500最坏情况下的功耗。 我想这将在输出短路时附加。 在数据表中、IO =+/-175mA。 在图28后面、这是在驱动器输出端测量的输出电流。 在这种特定情况下、我无法找到 ICC2上的最大电流。 它的最大电流(启用 ICC2驱动器的总线负载= 80mA)+ IO 电流(175mA)= 255mA 吗? 如果不是,您有此信息 吗?

此致

Arnaud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    感谢您深入探讨并明确阐述您的问题。

    电流 ICC2可表示为驱动器输出电流(Id)和电路其余部分消耗的偏置电流(Ib)之和。 当 RS-485短接时、ID 将与 IO 相同。 IB 是除驱动器之外的电流、因此类似于"驱动器已禁用、总线已加载或未加载"、最大值为3.9mA

    因此、ICC2 (SC)(max)= ID + IB = 175mA + 3.9mA = 178.9mA。


    此致、
    Koteshwar Rao