This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841:输出故障

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841, ISOW7841A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1034264/isow7841-output-failure

器件型号:ISOW7841

各位同事、大家好!

我的客户正在测试配置为3.3V 至3.3V 的数字隔离器 ISOW7841

引脚 SEL (10)直接连接到接地层。
µF 电容:220 μ F +µF µF μ F + 0.1 μ F。
µF 电容:0.1 μ F +µF μ F +板载6 x µF µF μ F + 56 μ F
在某些情况下、ISOW7841的测试期间输出电压为6V。


它们使用以下算法为自动收集统计数据进行了设置:

1) 1)为 ISOW7841供电

2) 2)等待输出端电压稳定100ms

3) 3)测量输出电压

4) 4)关闭 ISOW7841的电源

5)重新闭合的延迟(尝试从20ms 到1s 的不同延迟、输出电容器有时间放电至不同的电压电平)

6) 6)转到步骤1



它们测试了4个芯片、ISOW7841隔离侧的输出电压有时为6V。

输出电压(点3)的测量结果以直方图的形式收集:


芯片№1、重新闭合的延迟为100ms:
v、金额
0、0
1、0
2、0
3、999
4、0
5、0
6、1
7、0
8、0
9、0

芯片№2、重新闭合的延迟为100ms:
v、金额
0、0
1、0
2、0
3、934
4、0
5、0
6、66
7、0
8、0
9、0

μF 进一步的测试,从输出端移除了56 μ F 电容,并且输出端额外加载了一个360 Ω 电阻器。 故障似乎不太频繁、但仍然存在。

 

您可以推荐什么? 电路应始终提供3.3V 电压。

 

谢谢、

Daria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Daria、

    感谢您的联系、很遗憾听到这个问题。

    还感谢分享与客户面临的问题相关的详细信息。 为了进行实验、您能否为客户订购 ISOW7841A-Q1样片并要求他们在相同的测试条件下测试这些器件?

    我需要一些与客户应用程序相关的更多信息、我将通过电子邮件与您联系。 同时、在我们继续通过电子邮件进行讨论时、我将关闭此 E2E 主题。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao