This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7842:将 ISO7842与 ISO7742进行差分

Guru**** 2810165 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7842, ISO7742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1033403/iso7842-differen-iso7842-to-iso7742

器件型号:ISO7842
主题中讨论的其他器件: ISO7742

您好!

 ISO7842 和 ISO7742之间的区别是什么?

谢谢

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred:

    感谢您在 E2E 上发布您的问题!

    ISO7742是我们最新一代的100Mbps、EMC 性能最强的数字隔离器。 ISO7842和 ISO7742的主要区别在于、ISO78xx 系列器件的额定电压为5.7kVrms、而 ISO77xx 系列的额定电压为5kVrms。 其余电气规格和 HV 规格相似。

    只要 5kVrms 足以满足您的应用需求、我建议将 ISO7742用于较新的设计。

    此致、

    Dushmantha