This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:VCC2是否可以工作为1.8V?

Guru**** 2524430 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1032422/iso1640-is-it-possible-operate-on-vcc2-is-1-8v

器件型号:ISO1640

你(们)好

由于客户规格的变化、VCC2电压下降。

i2c 通信是否可以与以下规范进行?

VCC1=5V/VCC2 = 1.8V

如果它不起作用、VCC2是否有任何可用的器件?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您与我们联系并关注 ISO1640。
    遗憾的是、无论是在 VCC1还是 VCC2、ISO1640都不支持1.8V 工作电压。 因此、ISO1640不能在 VCC2 = 1.8V 的情况下使用。

    我们没有任何其他支持1.8V 工作电压的 I2C 隔离器。 替代方法是在 ISO1640和1.8V 器件之间使用双向电平转换器。 有关双向电平转换器的建议、请将此问题发布到逻辑论坛(以下链接)、并举一个示例 TI 电平转换器、以便自动向合适的团队发送通知。 谢谢。

    https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum


    此致、
    Koteshwar Rao