This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:脉冲电压测试

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1050, ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1159959/iso1050-impulse-voltage-test

器件型号:ISO1050
主题中讨论的其他器件: ISO1042

您好专家、

我的客户正在进行安全测试。

他们想知道我们是否可以通过脉冲电压测试。

即6000V 1.2/50us、3次

我不确定我们可以通过测试的参数提示。

我发现 ISO1042可以实现它、但我没有找到 ISO1050的类似说明。

BR

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    感谢您在 E2E 论坛上发布您的问题。  

    ISO1050的浪涌测试额定值为4000Vpk、因此无法满足6000Vpk 脉冲电压要求。

    我们建议客户使用我们较新的隔离式 CAN 器件之一、例如 ISO1042。

    谢谢、
    Saleem Marwat

    应用工程师