This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1410:脉冲电压测试

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1159932/iso1410-impulse-voltage-test

器件型号:ISO1410

您好专家、

我的客户正在进行安全测试。

他们想知道我们是否可以通过脉冲电压测试。

即6000V 1.2/50us、3次

我不确定我们可以通过测试的参数提示。

BR

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    器件 ISO1410的额定浪涌电压为10kV、因此对于器件而言、6kV 脉冲3次不应成为问题。 浪涌和脉冲测试是相同的、它们之间的唯一主要区别是浪涌可在空气或油中测试、而脉冲需要在空气中测试。 ISO1410的6kV 空气测试不应成为问题。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao