This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 多个组件的最大结温 Tj

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/988113/maximum-junction-temperature-tj-max-for-several-components

您好!

我正在寻找几个组件的最大结温 Tj 最大值。 请向我提供这些数据吗? 无法在数据表中找到它。

组件列表:
8W244AMDGGREPG4
CAHCT1G125QDCKRG4Q
ADS8681IPWR
SN74LVC16373ADGGR
TCA9546APWR
SN74LVC1G125DCKR
HD3SS3412RUAR
74LVC1G126DCKRG4
TPS82130SILR
74LVC1G175DCKRG4
SN74LVC1G123DCUT
LM5045MH/NOPB
LM2917M/NOPB
SN74LVC07AMPWREP
SN74LVC1G04DCKT

我需要此参数进行热计算。 您建议将什么用作最大热结?

非常感谢、

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我已要求我们的客户支持中心帮助处理此请求。  他们将在一个工作日内与您联系。

    谢谢、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    在这方面有什么进展? 我尚未收到有关上述 Tj max 属性的任何答案。

    谢谢!

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jan:非常抱歉、我已将此问题上报给我们的客户支持中心-我将告诉您我听到的内容- Jim