This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A:申请查看 SN6505A 的设计

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505A, SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/989725/sn6505a-request-a-review-the-design-of-sn6505a

器件型号:SN6505A
主题中讨论的其他器件: SN6505B

你好

我们将询问 SN6505A 在以下设计中的应用。

是否可以并联两个变压器? 如果有、您能否查看设计?

变压器的次级侧是否可用?  如果有、您能否查看设计?

如何降低 EMI?  您能否提供降低 EMI 的参考设计?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    感谢您的联系。 请参阅以下我的输入、

    [引用 userid="346578" URL"~/support/isolation/f/isolation-forum/989725/sn6505a-request-a-review-the-design-of-sn6505a。是否可以并行连接两个变压器? 如果可用、您能否查看设计?

    是的、如果两个变压器所需的总输入电流不超过 SN6505A 额定电流、则可以将两个变压器连接在一起以获得两个单独的输出。
    我找不到变压器 YETRF0907H-ST/T-YETRF0907H-ST 的数据表、您可以共享该数据表进行查看吗?

    [引用 userid="346578" URL"~/support/isolation/f/isolation-forum/989725/sn6505a-request-a-review-the-design-of-sn6505a ]2..变压器的次级侧是否可以分离使用?  如果可用、您能否查看设计?

    是的、这也是可能的。 变压器可以具有多个输出绕组来生成多个输出轨。 有关示例、请参阅以下应用手册。

    https://www.ti.com/lit/slla436

    [引用 userid="346578" URL"~/support/isolation/f/isolation-forum/989725/sn6505a-request-a-review-the-design-of-sn6505a ]3.我可以做些什么来降低 EMI?  您能否提供用于降低 EMI 的参考设计?

    我们通常不会从客户那里获悉 SN6505会给任何工业应用带来任何 EMI 挑战。 进一步降低发射的方法之一是降低开关频率。 通过选择 SN6505A (160kHz)而非 SN6505B (420kHz)、您已经可以进一步降低发射。 因此、仅使用 SN6505A 应该足以满足您的发射要求。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Koteshwar

    感谢您的支持。

    我们还有一个查询。

    在数据表中、整流器输出端大容量电容的建议标记为1uF 至10uF。  

    但是、它是否可以超过10 uF、如下面的电路所示?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    感谢您分享更多详细信息。

    输出端的电容越高、上电期间的浪涌电流就越大。 我是否可以知道输出电压和电流要求是什么? 如果输出电流要求不高、则您使用的电容器不应成为问题、除非它在上电期间具有更高的输入浪涌电流。

    我也不确定是否正确实现了齐纳稳压器。 现在、我看到齐纳二极管位于串联路径中、因此可能无法像稳压器那样工作。

    如果您有任何其他问题、请告诉我、谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao