This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7763-Q1:EMI 测试数据和调制载波频率

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7763-Q1, ISO7763

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/989183/iso7763-q1-emi-test-data-and-modulation-carrier-frequency

器件型号:ISO7763-Q1
主题中讨论的其他器件: ISO7763

大家好、

您是否具有 ISO7763-Q1的 EMI 测试数据和调制载波频率?

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的联系。
    ISO7763-Q1的调制载波频率为~450MHz。

    关于 EMI 测试、客户是否尝试满足任何特定的 EMI 标准?
    由于 ISO7763仅是信号隔离器、因此器件 ISO7763的内部功能块不会导致任何明显辐射。 ISO77xx 系列器件满足大多数工业和汽车辐射发射测试要求、我们没有听到任何客户就此提出任何问题。

    如果您的客户对 ISO7763有任何特殊问题、请务必告知我、我将乐意在这方面提供帮助。 谢谢。



    此致、
    Koteshwar Rao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    希望您的问题得到解答。 如果您需要进一步澄清、请回复该帖子、联系我们。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao