This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:ISO7741FB

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/989957/iso7741-iso7741fb

器件型号:ISO7741

你好
我正在查找有关 ISO7741中前缀的信息。 您能告诉我 ISO7741DWR 和 ISO7741FBDWR 之间有何区别吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    感谢您的参与。 ISO7741DWR 中添加的两个字母"F"和"B"表示两种不同的情况、请允许我解释一下。

    器件型号中缺少"F"表示器件默认输出高电平、而存在"F"表示器件默认输出状态为低电平。 例如、ISO7741DWR 是默认的高电平器件、而 ISO7741FDWR 是默认的低电平器件。

    器件型号中的字母"B"表示器件是增强型隔离器件的基本隔离版本。 例如、ISO7741DWR 支持具有12.8kV 浪涌性能的增强型隔离、而 ISO7741BDWR 支持具有9kV 浪涌性能的基本隔离。

    因此、ISO7741FBDWR 是默认为低电平的器件、仅支持基本隔离、而 ISO7741DWR 是默认为高电平的器件、支持增强型隔离。

    有关更多详细信息、请参阅以下常见问题解答。 谢谢。

    https://e2e.ti.com/support/isolation/f/isolation-forum/719547/faq-how-do-i-read-ti-s-digital-isolator-part-numbers?


    此致、
    Koteshwar Rao