This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A:在器件禁用时添加 CLK

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/989511/sn6505a-adding-clk-while-the-device-is-disabled

器件型号:SN6505A

大家好、

我的客户将在其应用中使用 SN6505A、他正在询问一些基本问题。

  1. 只要 CLK 引脚满足额定值、在器件被禁用时、是否可以向 CLK 引脚输入时钟?
  2. 对于每个引脚(CLK、EN、VCC)的序列、由于 CLK 和 EN 的绝对额定值 为<VCC + 0.5V . 、因此 VCC 应首先出现 VCC 加电后 CLK 和 EN 的序列没有限制。
    这种理解是否正确?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MGo-San:

    感谢您在 E2E 上发布您的问题!

    下面是我对您问题的回答。

    1. 当 EN=LOW 时、只要满足 CLK 引脚绝对最大额定值、就可以在没有任何问题的情况下对 CLK 引脚施加外部时钟。 但是、请注意、当器件 Vcc 不存在时、不能将输入时钟应用于 CLK 引脚。 如器件绝对最大额定值表中所述、CLK 引脚上的电压应小于(Vcc+0.5) V。
    2. 是的、您的理解是正确的。

    此致、

    Dushmantha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dushmantha-San:

    非常感谢您的快速响应!

    此致、

    Shota Mago