This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1044:CAN FD 速度

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1044
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/988977/iso1044-can-fd-speed

器件型号:ISO1044

标准 CAN-FD 的速度是多少?

竞争产品 ADM3050E 的速率最高可达12Mbps。 但是、我在 TI 材料中看不到12Mbps 的速度速率。 TI 是否会开发类似的器件? 非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian:

    感谢您在 E2E 上发布您的问题!

    本应用手册 总结了符合最新 ISO11898-2:2016标准的 CAN FD 时序要求。 如您所见、该标准仅指定速率高达5Mbps 的时序参数、并且我们的 ISO1044满足所有要求。

    但是、我们已经看到一些竞争对手的器件(包括 ADM3050E)在其数据表中声称数据速率更高。 如果您比较2Mbps 和5Mbps、它们与我们的 ISO1044时序参数非常相似。 如果我们要将 ISO1044时序参数外推至更高的数据速率(虽然不是表征/数据表的一部分)、它们将类似于竞争对手的器件。

    您能否分享您的客户应用程序详细信息? 如果无法在公共论坛上发布详细信息、请随时向我发送个人电子邮件。

    此致、

    Dushmantha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian:

    通过电子邮件跟进客户应用程序详细信息。

    此致、

    Dushmantha