Other Parts Discussed in Thread: ISO1042
大家好、
我的客户现在使用此部件,但他的 loop2 T prop 为690ns,RL 为150ohm /CL 为2.2nF。
我建议他们改为 RL:60欧姆和 CL:100pF 将以正确的方式运行。 对吧?
但他们仍然想知道该规格如何仅显示 RL 和 CL 需要使用60欧姆和100pF。
它是否来自任何计算结果? 如果是,请说明 如何获取此参数 并为其共享此工具。
他们想自己计算以找到合适的值。
Eddie
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ISO1042
大家好、
我的客户现在使用此部件,但他的 loop2 T prop 为690ns,RL 为150ohm /CL 为2.2nF。
我建议他们改为 RL:60欧姆和 CL:100pF 将以正确的方式运行。 对吧?
但他们仍然想知道该规格如何仅显示 RL 和 CL 需要使用60欧姆和100pF。
它是否来自任何计算结果? 如果是,请说明 如何获取此参数 并为其共享此工具。
他们想自己计算以找到合适的值。
Eddie
您好、Eddie、
感谢您的联系。
如果客户使用60Ω Ω RL 和100pF CL、您的理解是正确的、 我们希望他们看到数据表中列出的类似规格、前提是客户还遵循数据表中"测试条件"列中提到的其余条件、其中包括 CL (RXD)= 15pF 或更小、TXD 信号的上升/下降时间= 1ns 或更短。
大多数 CAN 网络使用120Ω Ω 端接以实现可靠通信、此120Ω Ω 端接用于 CAN 网络的两个远端(参见下图)。 因此、大多数 CAN 收发器看到的有效端接电阻器将为60Ω Ω。 因此、大多数 CAN 收发器的规格都是围绕该值定义的、ISO1042也是如此。

有关 CAN 要求的更多信息、请参阅以下两个应用手册。 谢谢。
https://www.ti.com/lit/sloa101
https://www.ti.com/lit/slla270
此致、
Koteshwar Rao